Erstellen von Funktionen für den Zugriff auf Eigenschaften Permanentlink

  1. Klicken Sie auf „Projekt  Projektinformationen“.

    Das Dialogfeld „Projektinformationen“ wird geöffnet.

  2. Wählen Sie die Option „Automatically generate 'Project Information' POUs“.

Beispiel

Erfordernis: Die folgende Eigenschaft ist definiert.

Schlüssel = nProp1
Typ= Zahl
Wert= 333
  1. Wählen Sie die Option „Automatically generate 'Project Information' POUs“.

  2. Deklarieren Sie eine Variable vom Typ ‎DINT‎.

    Beispiel: ‎showprop : DINT;‎

  3. Rufen Sie die Funktion ‎GetNumberProperty‎ auf: ‎showprop := GetNumberProperty("nProp1");‎

    Sie erhalten Zugriff auf den Wert in der Anwendung.

Hinweis: Die Funktionen, die mit der Option „Automatically generate 'Project Information' POUs“ erstellt werden, können nur verwendet werden, wenn die Laufzeit den Datentyp ‎WSTRING‎ unterstützt. Wenn dies nicht der Fall ist, können Sie stattdessen die Option „Automatically generate 'Library Information' POUs“ anwenden. Die so erstellten Funktionen können Sie zumindest in der Anwendung für den Zugriff auf Eigenschaften verwenden. Diese Funktionen sind nicht in der Laufzeitumgebung registriert.